This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:SN74LVC2G07

Guru**** 2385340 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC2G07
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/977964/sn74lvc2g07-sn74lvc2g07

器件型号:SN74LVC2G07
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

TI.com 中提供的 PSpice 模型无法正常工作。

这是我在测试台仿真时看到的误差

在读取 AHDL 期间、由幽灵发现错误。   错误(VACOMP-1558):"BehavorVal =(((((((( -(abs(((((( 1+HSP_sgn (V (BS_P3、BS_P2))))/(2)-1))*(+(2)))*(BS_PAR_0)))*(((((((V (BS_p4、BS_P2)-var_PAR_1))/(BS_INTERNAL_0)-^)-)-()-) )*(((1+HSP_sgn ((bs_internal_var_0-bs_par_2)))))) *(="" v (bs_p5、="" bs_p2)));" ="" =""="" ="" =""(bsource)"、="" line="" 505:=""遇到的情况="一"或="更多=""非整数="操作数=""操作数="">按位指定运算符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI.com 上提供的行为 PSpice 模型是在 TINA-TI 中开发和测试的、然后也在 PSpice for TI 中测试的。

    我刚刚验证了 SN74LVC2G07 PSpice 行为模型在 TINA-TI 和 PSpice for TI 中的工作-我恐怕无法支持模型设计目标之外的任何内容。

    在我看来、幽灵将我们的一个数学运算误认为是按位运算。 我唯一能想到的是、也许 signum 运算符(SGN)的输出被幽灵视为逻辑输出、而其他仿真器则将其视为浮点值。 遗憾的是、我们在此模型中广泛使用 signum 函数、因此它可能与幽灵不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Signum 函数不是产生问题的函数。我们联系了 PSPICE 团队,然后我们不得不知道 ,除了^符号,我们还必须在公式中使用**。解决了它正在被仿真后。感谢支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您告诉我!

    我们将在下一个版本的所有模型中修复该问题。