This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS2323:基准引脚的偏置问题

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/978248/sn74ls2323-biasing-question-for-reference-pin

器件型号:SN74LS2323
主题中讨论的其他器件:TLV713

提供案例详细信息或注释:我的问题是、当我使用这些器件中的许多器件(例如在一个设计中使用5个)时、我通常会通过一个与分压器的公共连接来偏置基准引脚。 这适用于5V 电源操作、我通常使用分压器、从5v 转1k 欧姆到665ohm 接地、然后从665欧姆电阻器处取电压、基准电压为~2v。 通用选通始终连接到 GND (因此器件已启用)

我的问题是、基准输入(引脚#6)需要多少电流、我描述的网络是否具有足够低的阻抗以并联偏置所有五个电流?  什么是安全偏置网络来从公共基准偏置5个器件、需要电压基准还是电阻分压器足够大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第2页的原理图所示、线路和基准输入的运行方式相同。

    第4页的电气特性表显示了最大输入电流。 −100 μ A 值在 µA µA 下似乎是泄漏电流;500 μ A 电流流经1.8 kΩ 电阻器和两个晶体管、因此它将随着电压低于3.4V 而下降

    1mA 至1 kΩ 为1V;您可能无法承受这样的误差。 使用类似 TLV713的器件 ‍20.