This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC283:易失性信函

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/975622/cd74hc283-letter-of-volatility

器件型号:CD74HC283

我需要以下器件型号的证书/易失性信函。 我意识到这可能不是现成的。 如果是这种情况、我可以提供一份 COV 调查表、该调查表可以填写、签名并发送回我。 您可以通过 thomas.helm@ngc.com 与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    我将为您介绍这一点。 如果需要、我将使用提供的电子邮件将其脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    只是一个更新、仍在寻找此数据。 从 Harris 收购的旧器件可能具有挑战性、感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否已向您发送波幅信函?  我知道它已经创建、但我想确保它实际上已经创建给了您、以便我们可以关闭此主题。