This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC08:SN74AC08-PW IC 引脚3布线错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/978190/sn74ac08-sn74ac08-pw-ic-pin-3-is-wrongly-routed

器件型号:SN74AC08

尊敬的先生:

我们使用的是 SN74AC08-PW IC。 在 PCB 中、引脚3的布线错误、能否切断引脚、如果可以、请向我们提供切断引脚的详细步骤

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74AC08的引脚3是输出、因此断开该引脚不会有任何影响、但我们不建议切断任何器件的引脚。 我们对性能和可靠性的所有保证均基于未修改的产品。

    TI 建议重新设计您的电路板以解决该问题。