This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:关断状态输出电流

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/978075/sn74lvc1g07-off-state-output-current

器件型号:SN74LVC1G07

大家好、团队、

当输出为高阻抗时、数据表未引用关断状态输出电流(即泄漏电流)。 您能否告诉我、在-40至+125DegC 的温度范围内、最坏情况的值是多少?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    最大输出泄漏电流为10uA。