This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G07:28V 源极->3.3k 电阻器->光电二极管->输出引脚-这是否起作用?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/978083/sn74lvc3g07-28v-source----3-3k-resistor----photo-diode----output-pin---will-this-work

器件型号:SN74LVC3G07

我的串联电路是:

28V 源极-> 3.3k 电阻->光电二极管-> SN74LVC3G07输出引脚

目的是在 SN74LVC3G07为 L 时使光电二极管导通、而在 SN74LVC3G07为高阻态时使光电二极管不导通。 这可以工作还是28V 过高?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SN74LVC3G07、28V 肯定过高。 它的绝对最大电压为6.5V。

    对于这种类型的应用、最常用的方法是使用分立式 BJT 或 MOSFET。