This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:VCC:3.3V,如果我的输入引脚电压为1.8V,那么输出电压应该是多少?

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/977938/sn74lvc541a-vcc-3-3v-if-my-input-pin-voltage-is-1-8v-what-shall-be-the-output-voltage

器件型号:SN74LVC541A

对于 SN74LVC541A VCC:3.3V,输出被正确启用

如果我的输入引脚电压(在 A1引脚- A8引脚上)为1.8V、那么输出电压应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru、

    由于最小 VIH 为2V、因此您的输出将未知。 它将是 Vcc 或 GND。