This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244-EP:卡方号码查询

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/977077/sn74ahct244-ep-chi-square-number-inquiry

器件型号:SN74AHCT244-EP

大家好、

你好。

我不确定这是否是适合这种情况的渠道、但我们的客户参阅以下有关 SN74AHCT244-EP FIT (时基故障)的文档。 他无法找到 CL=60%的奇方数字、失败次数不同。 在 CL=60%时、您能帮助提供故障= 0和1、2 (或 df = 2、4和6)的数字吗?

www.ti.com/.../spraby3.pdf

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我将与我们的质量团队核实,看看这是否是我们可以提供的--我将在一到两个工作日内给您提供一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    有更新吗?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    不、我还没有任何有用的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    我想我有你想要的东西。  chi-square 数字来自统计函数--在 Excel 中有一个函数“chisquare.inv"”,它直接提供了这一信息。 输入为可信度和故障次数+ 2。  我构建了一个值表以供快速参考:

    #失败 0 1 2. 3. 4.
    %CL
    60% 1.832581 4.044626 6.210757 8.350525 10.47324
    70% 2.407946 4.878433 7.231135 9.524458 11.78072
    90% 4.60517 7.77944 10.64464 13.36157. 15.98718
    95% 5.991465 9.487729 12.59159 15.50731 18.30704.
    99% 9.21034. 13.2767 16.81189. 20.09024. 23.20925

    然后、将其与加速因子(AF)、测试的样本数和测试的时间相结合、以直接提供 FIT 率。

    公式为 :FIT =(chi-square * 10^9)/(2 *小时*样本* AF)

    使用我们的器件质量页面上提供的值:

    我得到了这些值(到两个小数位数):

    可信度 时基故障率
    60% 1.08
    70% 1.42.
    90% 2.72.
    95% 3.54.
    99% 5.44.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    我的道歉-我被信心所剥夺了、没有给您提供你所要求的。  我不确定为什么需要此数据、因为我们的测试没有任何失败。 通常、您将使用实际测试结果、然后选择所需的可信度。

    在可信度为60%且故障次数不同的情况下:

    #失败 时基故障率
    0 1.08
    1 2.39.
    2. 3.67