This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:当使能端处于高电平时、任一侧都没有输入时、需要输出状态

Guru**** 2794715 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/977641/txb0104-need-state-of-output-when-there-is-no-input-on-either-side-with-enable-high

器件型号:TXB0104
Thread 中讨论的其他器件: TXB0108

您好!

我在我的设计中使用 TXB0104和 TXB0108双向电平转换器缓冲器部件。 我想知道使能线路何时为高电平以及数据从 A 传输到 B、当数据不可用时、输出的状态是什么?  

谢谢你

此致、

Bhargav Prethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有外部信号、输出将保持其最后状态。 上电后、状态可能为低电平或高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着高阻抗状态? 处于禁用状态的 OE 线路是否与无外部信号输入相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 OE 为低电平、所有输出被禁用、即所有 TXB I/O 处于高阻抗状态。