This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC574:3.3V 应用的时序图

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC574, SN74HCS174, SN74HCS574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/977373/sn74hc574-timing-diagram-for-3-3v-application

器件型号:SN74HC574
主题中讨论的其他器件: SN74AHC574SN74HCS174SN74HCS574

在数据表的第4页和第5页上:    

表中指定了2和4.5V 的时序。 我们将在3.3V 应用中使用它。 如何计算或查找74HC 器件中3.3V 的时序表?

/Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]在数据表中给出的规格值之间、最适合使用哪种方法估算规格值?

    请考虑改用 SN74AHC574、它指定了3.3V 的值、并且速度更快、功耗更低、具有过压耐受输入、温度范围更宽并且价格更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们考虑了 LVC 和 AHC、但它们都仅钳制负电压输入。 我们需要针对输出和输入上的过压和欠压进行钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HCS 逻辑系列是我们最新推出的逻辑器件、采用输入和输出钳位二极管进行设计。

    SN74HCS174 (-Q1)(具有 CLR\的6通道 DFF)目前可用--如果您不需要'574的 OE\引脚,那么这可能是一个可行的选择。

    SN74HCS574 (-Q1)将在明年发布、其性能将与上述的'174非常相似。

    由于 HCS 系列被设计成 HC 逻辑系列的一部分、因此它具有类似的规格(2V、4.5V、6V)、因此您仍然需要使用线性插值来估算3.3V 延迟、但是低电压下的性能要比旧的 HC 器件好得多。

    例如2V 时 HC574上 CLK 到 Q 的最大延迟为225ns相同条件下、HCS174的最大值为35ns