This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:IOL=100uA、VCC=3.3V 时的最小 VOL

Guru**** 2387790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/976903/sn74aup1g32-minimum-vol-at-iol-100ua-at-vcc-3-3v

器件型号:SN74AUP1G32

大家好、

我的客户对电压电平问题有疑问。

在电流使用环境中、当负载电流为100uA 和200uA (数据表中的近似值仅为20uA)时、电压不得超过0.3V、否则 SOC 不能视为低电平。 我们无法通过数据表判断它,因此我们需要您的帮助来提供相应的曲线,或者直接通知电流为100uA 和200uA 的 VOL, 电压的最高低电平如何? 为了防止电路错误判断高低电平。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冯斌、

    您可以在 Vcc = 0.8V 至3.6V 范围内使用20uA 测试条件;因此为0.1V。 这种80uA 的差异不会产生严重影响。 您还可以在此处使用线性插值、仅使用3V 条件。 当我线性内插整个温度范围内的值时、我得到的是容积水平的0.099V。  

    谢谢、
    Rami