This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:CLR 引脚上的 RC 电路

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/976888/sn74lvc1g74-rc-circuit-at-clr-pin

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件:SN74HCS74

大家好、

  在数据表图5中、CLR 引脚图上有一个 RC 延迟电路。 RC 电路设计是否存在任何约束? 如果 RC 延迟时间更长或更短、是否会影响 IC 复位功能? 或者我只需要处理复位阈值电压?  

   

设计目标:一旦系统发出复位信号(低电平->高电平),输出 Q 就能够将状态从“低电平”更改为“高电平”

  1. 上电时、无信号、活动1、Q =低电平是目标值。

因此、RC 电路用于将 CLR 引脚从低电平状态延迟、然后更改为高电平状态

  1. 一旦3.3V 就绪,则 PR= CLR =D =高电平,然后 CLK 有上升沿使输出 Q 从“低电平”变为“高电平”  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δt Δv μ V/μ s 限制为10ns/V 如果无法实现、请考虑使用具有施密特触发输入的器件、如 SN74HCS74。