This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104适用于两种1.8V 应用

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74LVC125A, SN74AUC125, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/976860/txb0104-txb0104-for-both-1-8v-application

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74LVC125ASN74AUC125SN74AXC4T774

大家好、

  TXB0104在1.8V 电压下两侧是否可行? 我的客户希望将其用作"隔离器"、因此两侧的上拉电压均为1.8V。 它是否有效、是否有任何问题?

顺便说一下、信号是 I2S (音频格式、大约100KHz)、我认为 TXB0104在频率上应该是可以的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表允许这样做。

    但 TXB 太弱、无法正确缓冲信号。 对于单向信号、您可以使用纯缓冲器、如 SN74LVC125A (40Mbps)或 SN74AUC125 (125Mbps)。 对于双向单向信号、请使用 SN74AXC4T774等方向控制转换器。