This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC139:该器件的 HBM ESD 敏感度是多少?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/976765/sn54hc139-what-is-the-hbm-esd-sensitivity-of-this-device

器件型号:SN54HC139
主题中讨论的其他器件:SN74HC139

此器件的 ESD 敏感度等级是多少(人体放电模型)?

如果数据表中没有其他器件、我在哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    对于许多尚未获取数据表更新的旧器件、最好咨询此处。

    SN74HC139针对 HBM 高达3kV、针对 MM 高达200V 我看不到 CDM 测试的记录。

    我知道,数据表作为一个数据表列在您的列表中,将在明年更新,所以这些值将同时更新-- 当我们进行更新时、大多数 HC 系列器件在数据表中的额定值为2kV HBM / 1kV CDM、但这取决于测试结果。