This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC245:比较 SN74HC245

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC245, SN74AHC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/976731/sn74ahc245-compare-to-sn74hc245

器件型号:SN74AHC245
主题中讨论的其他器件:SN74HC245

大家好、

我的客户希望将他们的解决方案从 SN74HC245更改为 SN74AHC245、因为 Vsignal 可能大于 Vin。  

下面是我们要检查的问题。

SN74AHC245是否支持5V -> 3.3V 电压转换?

由于 SN74AHC245上没有顶部齐纳二极管、我们是否需要考虑其原理图设计? 还是与 SN74HC245相同?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    在绝大多数应用中、SN74AHC245可直接替代 SN74HC245。

    如果您感兴趣的只是摆脱输入端的正钳位二极管、那么这是一个很好的解决方案。

    如果输入电压为5V 且电源为3.3V、则只要输入信号高于 VIH 且为"高电平"、低于 VIL 且为"低电平"、器件就会将输出正确转换为3.3V。  为了确保您可以超过 VCC、您可以查看数据表:

    上述突出显示的规格表示输入电压可高达5.5V、与电源无关。 您可以在此处阅读有关此内容的更多信息: [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?