This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:MDIO/MDC 电平位移

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/976682/lsf0102-mdio-mdc-level-shift

器件型号:LSF0102

我使用 LSF0102来对 MDIO 进行电平转换。 MDC 信号范围为1.8V 至3.3V。  我使用单个器件对两个信号进行电平转换、并使用数据表中的图6将其连接起来。  第14页的数据表中有一条注释、内容为"如果任一输出为推挽式、则数据必须是单向的、或者输出必须为三态并由某种方向控制机制进行控制、以防止在任一方向上的高到低总线争用。 如果两个输出均为开漏、则无需方向控制。'   

我是否需要对使能引脚执行一些操作、因为我始终通过如图所示的200K 电阻器将其连接至高电平并使用100pf 电容?  MDIO 为开漏、但 MDC 为推挽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、

    简而言之、该语句只是为了避免总线争用。 这对您来说不是问题、因为 MDIO 是漏极开路、MDC 是单向的。 我建议您观看有关 LSF 的培训视频、以充分利用该器件。