This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:需要 TXS0102DCU 的高速建议

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/976652/txs0102-need-high-speed-suggestion-of-txs0102dcu

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:LSF0102

您好、Sirs、

您是否会提供 TBB0102的高速版本? 当前器件支持4.8MHz 时钟、而我的客户需要9.6MHz 用于 MDIO。

谢谢、此致、

陈耀恩
2021年4月2日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    该器件没有"高速版本"。 您可以使用 LSF0102器件、该器件可以在更高的频率下运行、但最终取决于上拉电阻器尺寸和连接器件的驱动强度。 以下 是一系列培训视频、可帮助您了解 LSF 系列。 在这些视频中、您将看到如何正确偏置器件以及如何根据数据速率适当调整上拉电阻器的大小。