This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:上升沿和下降沿脉冲的纹波

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/976480/txb0104-ripple-at-rise-and-fall-edge-pulse

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T45

尊敬的 TI:

这是我的原理图。

我实现了在"MIC_DAT"应用200kHz 的方形时钟、并启用 TS5A IC 和 LV 移位器 TXB0104以评估性能输出时钟。

我使用数字电流器的模拟发现2来生成时钟。

但是、当我将其放置在 TXB0104上时、上升沿拉取时会出现纹波、并且由于时钟输出错误。

您对此案例有什么经验。

我希望很快收到你的答复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有长迹线、电缆或连接器? 我怀疑系统违反了数据表第8.3.3和8.3.5节中描述的限制。

    对于单向信号、单向或方向控制电平转换器(例如 SN74AXC2T45)将更加稳健。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    感谢您的回复。

    我想我找出根本原因。

    问题来自源时钟、尽管该时钟应用于性能良好的 TXS0104。

     因此、我更改了由 Raspberry PI 4模式 B 生成的其他源时钟、TXB0104的性能将会更好、与 TXS0104类似。

    也许老的人违反了规定。  

    谢谢你。