This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN64BCT757:SN64BCT757DW:FIT 率和 MTBF

Guru**** 2517360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/975429/sn64bct757-sn64bct757dw-fit-rate-and-mtbf

器件型号:SN64BCT757

你好

您能告诉我们 SN64BCT757DW 的时基故障率和 MTBF。

TI 的 HP 没有这些信息。

此致、

Hideyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki、您好!

    我将为您介绍这一点、请允许我每天跟踪此数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki、您好!

    我们仍在努力挖掘此信息、由于器件的使用时间较长、因此需要花费更长的时间。 我将在24小时内向您更新状态。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki、您好!

    感谢您的耐心等待、我相信我们即将找到此信息。 我希望能够在未来几天内为您提供一些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我明白了。

    感谢您的回答。

    此致、

    Hideyuki