This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:UL 认证

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/976510/sn74lvc1g04-ul-certification

器件型号:SN74LVC1G04

您好!  

我正在寻找3个以下器件型号的 UL 认证、您能不能建议是否提供? 谢谢。

SN74LVC1G04YZVR

SN74LVC1G08YZPR

SN74LVC1G17YZVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UL 认证表明整个产品符合相应的认证。 适用的具体认证取决于最终产品的电压和预期应用。

    单个芯片的 UL 认证是无用的、因为它本身不能用作产品、最终产品具有不同的特性。

    (隔离器和汽车器件保证通过某些测试、但这不足以保证任何最终产品都通过类似测试。)