This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RMII &放大器;MDIO 电平位移 IC

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/976032/rmii-mdio-level-shift-ic

主题中讨论的其他器件:LSF0102

你(们)好
当我寻找 RMII 和 MDIO 电平位移解决方案时、我对 SN74AXCH8T245RHLR 和 TXB0102DCUTG4感到困惑。
TXB0102DCUTG4的数据表显示、由于驱动电阻器为4K 欧姆、它无法使用强上拉或下拉电阻器。
SN74AXCH8T245RHLR 中是否有相同的"注意"?

由于我的 RMII 信号具有自举功能、并且建议的上拉/下拉电阻器为4.7K~10K、我不知道是否可以使用 SN74AXCH8T245RHLR?

MDIO 信号是双向的、最小速率为20MHz。 开关芯片还显示需要上拉电阻器和10K 欧姆。

您能帮您找到该组件吗?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、充电、

    我建议改用 SN74AXC8T245RHLR 器件、因为它在 I/O 上没有4.7K~10k 上拉/下拉电阻器问题 它与您提到的器件相同、但它没有总线保持功能(不建议将上拉/下拉与总线保持器件一起使用)。 对于 MDIO、我建议使用 LSF0102、因为它支持双向开漏接口。 转换20MHz 可能很困难、但它取决于所用上拉电阻的大小(这些上拉电阻必须远小于10k)和接口器件的驱动强度。 以下 培训视频 详细介绍了 LSF 系列、可帮助您在系统中实现最佳器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    我明白了!

    谢谢