This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:可能会损坏 VCCA:3.3V 和 VCCB:0V

Guru**** 2543600 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/975735/sn74lvcc3245a-possibility-of-damage-vcca-3-3v-and-vccb-0v

器件型号:SN74LVCC3245A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 SN74LVCC3245A、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们正在考虑是否只能提供3.3V 电压来更新3.3V 微控制器的 F/W。

因为在写入 F/W 时无需操作 SN74LVCC3245A

当 VCCA:3.3V、VCCB:0V 时、是否有可能损坏?

A1-8、DIR 可施加3.3V 电压。
G #固定为3.3V (未激活)。

是否可以在这些条件下使用?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    不需要、只要所有输入处于定义的状态(0V 或3.3V)、在这种情况下就不会有任何损坏问题。

    数据表指定了仅为 VCCA 电源供电(高达3.6V)的条件、此时电源电流不超过50uA:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢你的答复。

    我知道 VCCA:3.3V 和 VCCB:0V 没有问题。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我已将您的答案发送给客户、他们还有一个问题。

    如果您能提供建议、我将不胜感激。

    --

    (1)当 VccA = 3.3V、VccB =开路时、OE 固定为0V (有效)、

     当 A1至8为3.3V 时、B1至8将是什么?

    (2) B 侧取决于电压 VccB、

    由于 VccB 是开路的、因此它将是高阻态、是否正确。

    (3) 当 DIR = H (A 至 B)时、B 侧的输出是否受 A 侧(3.3V)的影响?

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCCB 为0V 时、输出被禁用。

    但当 VCCB 打开时、可能仍有电压(即 VCCB 去耦电容器可能仍在充电)、并且收发器可能仍在通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。

    我知道 当 VCCB 为0V 时、I/O 被禁用。

    禁用 表示高阻态、 是否正确?

    此外、还应提醒去耦电容器的电荷。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、禁用的输出为 Hi-Z (输入始终为 Hi-Z。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。

    我还将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一