This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07-EP:输出结构和逻辑状态说明

Guru**** 2581145 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07-EP, SN74LVC1G07, SN74HCS72, SN74LVC1G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/975939/sn74lvc1g07-ep-clarification-of-output-structure-and-logic-state

器件型号:SN74LVC1G07-EP
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07SN74HCS72SN74LVC1G06

您好!

对于此 SN74LVC1G07-EP 和 SNLVC1G06-EP、数据表中的开漏输出和逻辑图表在 输出上使用 H、而不是在非 EP 版本的数据表中使用 Hi-Z 或 Z。   您能否澄清这些逻辑器件的输出结构?   这些器件上的 H 状态在使用方面是否有更多详细信息要分享?   为什么逻辑表中的数据表执行方式不同;例如、在非 EP 和 EP 版本的电路板上、逻辑功能或实现方式是否存在差异?

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开漏输出本身实际上不具有高电平状态。 数据表中的"H"条目假设有一个上拉电阻器、这会产生误导。

    与非 EP 版本没有区别。 最近更新了非 EP 数据表(在 SN74LVC1G07数据表中、修订版 AD 中的"H"更改为"Z")。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。   

    作为后续 问题、TI 是否有一个仅在负边沿切换的类似缓冲器?

    谢谢、

    HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    我知道没有任何缓冲器在负边沿上切换。 您可以使用触发器创建切换电路、例如本视频中所示的切换电路:

    https://training.ti.com/convert-momentary-switch-toggle-switch?context=1134826-1139263-1140417-1136772

    要获得负边沿版本、您可以使用 SN74HCS72、这是一种负边沿触发式 D 型触发器、也可以使用标准逆变器将时钟输入反相。

    我不知道有一个开漏输出-你可能需要在输出上添加'1G07。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    SN74LVC1G06是一款漏极开路逆变器、正是您所需要的。