This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G14:问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/975944/sn74aup1g14-questions

器件型号:SN74AUP1G14

您好、专家、

我们将 NC7SV14P5X 替换为 P2P SN74AUP1G14、但输入/输出信号看起来失真。 如果有任何建议、请查看并告知我们吗?  

 NC7SV14P5X 的原始输入(蓝色)/输出(黄色)波形  

 SN74AUP1G14的输入(蓝色)/输出(黄色)波形  

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号是完全不同的。

    电路中有两个逆变器。 测量了哪些点?

    传播延迟看起来很有趣。 输入实际上是蓝色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。 很抱歉、我们没有解释清楚。 客户测量的输入/输出是在 UA8 PIN2和引脚4上、因此信号可能已经因 UA6而失真。 它们将测量 UA6上的输入/输出并在之后更新。  

    除此之外、我是否可以知道 SN74AUP1G14 可以支持的最大时钟频率是多少? 原因客户将使用80MHz。

    此致、

    Allan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UA8的输入和输出端有电容器、并且有负反馈。 RA99的用途是什么?

    最大频率受输出驱动器的限制。 下图显示了触发器的最大输入时钟、因此对于缓冲器、最大频率是触发器的一半。 80MHz 处于限值(对于没有额外容性负载的器件)。 在2.5V 时、可以使用 AUC。