This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:替代电压转换器、包括~25 Ω 电阻器或 DOC 电路。

Guru**** 2503195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245, SN74LVCR16245A, SN74AVCB164245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/975860/sn74lvc16t245-alternative-voltage-translator-that-includes-either-25ohm-res-or-doc-circuitry

器件型号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVCR16245ASN74AVCB164245

 我们正在寻找 SN74LVC16T245的替代产品、该产品集成 了~25 Ω 阻尼电阻器或 DOC (动态输出控制)电路。 还需要具有5V 耐压(SN74LVC16T245可耐压5V)。

到目前为止、我发现的结果是一半:

SN74LVCR16245A 可耐受5V 电压、并包含26 Ω 阻尼电阻器、但它没有用于电压转换的单独 VCCA 和 VCCB 电源轨。  

SN74AVCB164245近乎完美、采用 DOC 和电压转换、但不能耐受5V 输入。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    欢迎来到论坛! 遗憾的是、我们在这里没有一个完美的匹配、它将为您提供集成阻尼电阻器、5V 耐压和电压转换轨。 您最好选择具有外部阻尼电阻器的 SN74LVC16T245、因为您的要求是5V 容差和双电源。 如您所述、LVC 系列没有 VCCA 和 VCCB 电源轨、而具有 DOC 电路的 AVC 系列在~3.6V 输入时的最大输出电压。

    谢谢、
    Rami