This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS365:过流

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/975682/sn74hcs365-overcurrent

器件型号:SN74HCS365

大家好、

µA 数据表、最大 ICC 为2 μ A。
~ 200µA 在3.3V 上使用、裸片测试的电流具有50 μ A 的波动、在6V 下为3mA。
即使它未连接到 OE 和 IO、并且仅连接到电源引脚、功耗仍然很高。
2 µA 的测试条件是什么?
它是否符合数据表上的图6-3和图6-4?

www.ti.com/.../sn74hcs365.pdf

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    ICC 的条件随规范一起列出。 为了对其进行说明、所有输入都具有有效的逻辑状态(Vcc 或 GND)。 这一点很重要、因为浮动节点会导致电源电流增加。 如果仅连接了 Vcc 引脚、则可能会出现这种情况。 其次、应该没有输出电流(IO = 0)、因为这将来自处于高输出状态的电源。