This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G14:SN74*和74*器件之间有何差异? PCB 组装是否符合正确的器件型号规格?

Guru**** 2600075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/971715/sn74ahct1g14-difference-between-sn74-and-74-parts-proper-part-number-specification-for-pcb-assembly

器件型号:SN74AHCT1G14

大家好、

对于 PCB 组装、我在 BOM 中指定的一个元件是 TI  的74AHCT1G14DBV。 现在、PCB 组装服务要求我更精确地指定器件。 基本来说、它们是正确的、因为它不是完全指定的制造商器件型号。

查看数据表、根据 制造商器件型号、此器件有4种型号:

a)有些器件带有附加后缀 T 和 R、表示封装数量(分别为250和3000)。 这对我没有任何影响、因为所需数量远低于两个数字。  

b) 有些器件具有附加前缀"SN"。 据我所知、唯一的区别是 材料抛光选项:

-74*= 镍钯金(NiPdAu)  

- SN74 = NiPdAu | SN

这对焊接工艺有什么影响吗?

总之 、我认为向该器件型号添加任何内容都不会有所帮助、而是过度指定器件。  

当我从经销商处购买产品时、我通常会选择成本更低的文章。 这里是 SN74AHCT1G14DBVR  、其成本是其他型号的一半。

这有道理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN 前缀与铅涂层无关;它标识制造商是德州仪器(TI)("半导体网络")。 所有 TI 逻辑器件都应具有 SN 前缀、但如果这些器件的时间过长(很明显、某些数据库字段会溢出)、则会从某些可订购器件型号中省略该前缀。

    所有铅涂层都将正确焊接。 (对于"Sn | NiPdAu"、您不知道将会得到哪一个。)

    G4后缀不意味着任何内容(请 参阅[常见问题解答]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?)、并且仅用于与旧 BOM 向后兼容。

    您可以选择最便宜的一个、但汇编服务需要一个完整的数字、因此您应该指定一些类似 SN74AHCT1G14DCKR 的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 澄清了 SN 前缀。

    我的印象是、SN 前缀表示 TI 为制造商。 可能数据表只是误导我、因为所有不带"SN"前缀的器件型号 也会从铅涂层中删除"SN":

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果看一下该材料清单、我可能会得出同样的结论。

    不过、Clemens 是正确的- SN 只是 TI 器件的指标、并不代表功能或材料方面的任何内容。  我们还有从 Harris 收购的"CD74"器件和来自 Cypress 的"CY74"器件。

    前几个器件有所不同、主要是因为它们添加了 E4/G4后缀、然后必须从一开始就删除 SN 以满足16个字符的限制。 甚至还有一些器件、其中删除了整个第一部分"SN74LVC"并将其替换为"1P"之类的内容、以缩短该部分。

    如果您想详细了解我们的逻辑器件编号方案、这里有一个简短的视频对其进行了介绍: 逻辑器件型号剖析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    除了可订购器件型号之外、这些器件完全相同、为什么价格差别很大? 谢谢。  

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供应和需求。 尤其是、很少有客户需要"传统"器件型号、而这些客户对价格不太敏感。