This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G32:结温计算

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/972280/sn74auc2g32-junction-temperature-calculation

器件型号:SN74AUC2G32

大家好、

我发现 SN74AUC2G32数据表仅定义结至环境的热阻、结至外壳的热阻如何? 如何计算 SN74AUC2G32的功率耗散以估算结温?

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们可以为您获取其他热值。 您使用的是哪种封装?

    要计算器件的功耗、这里有一个常见问题解答、其中对此进行了详细介绍: [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复、封装为 VSSOP (SN74AUC2G32DCUR)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、

    我已提交此数据的请求。 请等待最多2周的时间、这样我将在信息可用时立即向您更新。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、  

    以下是您请求的结至外壳的热阻:

    Theta JC、TOP (标准数据表值)

    140.4 C/W

    谢谢、
    Rami