This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:ΔIcc μ A

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/973946/sn74ahct1g125-icc

器件型号:SN74AHCT1G125

您好!

我的客户正在考虑使用 SN74AHCT1G125。

ΔIcc 如下所示;

当输入电压大约为3.4V 时、是否意味着 ICC 是最大值?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在较低的电压下、电流甚至更大。 该规格适用于3.4V、因为这是高电平 TTL 电压。 (3.4V 下的∆μ V ICC 典型值如下所示为零。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ΔIcc Ω 电流@1.5mA (最大值) V=3.4V。

    此数字是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是最极端温度下的最坏情况值。

    该器件专为 TTL 信号而设计、因此高于零的典型值毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    我看到您拒绝了 Clemens 的回答、尽管回答正确且解释清楚。

    我还有什么可以帮您解决的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您的支持。

    我还有一个问题。

    鞋高清线性刻度或对数刻度的垂直轴?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图来自 SCAA034。 下图来自 SCLA013

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些图是在不同条件下测量的吗?

    峰值几乎在上图中相同、在下图中不同。

    上方图形的垂直轴是线性标度还是对数标度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    提供的两张克莱明图片都是19年前制作的。 恐怕我不知道生产这些产品的工程师是如何精确地进行测试的。

    在扫描输入电压时,峰值电源电流变化相当大,这种情况并不少见--我们在数据表中没有具体说明,也没有保证。 我们可以保证的是数据表 EC 表中最小/最大限制的内容。

    需要考虑的关键因素是电流可能超过几毫安、并且您不应将输入保持在接近阈值的水平。