This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:脉冲发生器未复位

Guru**** 2868520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/974432/sn74lvc1g123-pulse-generator-not-resetting

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、我正在尝试使用应用文档中所示的无回弹开关电路来创建可重复脉冲输出。 现在,在测试中,我使用按钮开关将引脚1变为低电平。 稍后、该输入将由来自微控制器数字输出的脉冲提供。 我的问题是电路在上电后仅脉冲一次、然后停止工作。 如果我断电几分钟然后再加电、它会工作一次、然后再次停止工作。 我是否可以使用 ESD 损坏 IC 来导致此问题,或者是否有杂散电容不允许芯片复位?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、欢迎参加论坛!

    您能否分享完整电路的原理图?

    如果可能、我还想查看输入、计时电容器和输出的示波器截图。

    器件可能会受到 ESD 损坏、但根据我的经验、电路配置更有可能出现问题。 我想我从未见过 ESD 损坏案例、它会导致您所描述的锁存条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    感谢您的快速回复! 当我开始制作原理图以回复您时、我发现了问题。 对于输入上的上拉电阻器、在应用文档中标记为 RPU、我使用的是20 k 欧姆、而指令说的是100 k 欧姆。 一旦我做出这一更改、它就开始正常工作。 如果我遇到进一步的问题、您随时准备提供帮助、这一点很好。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    我很高兴你能找到它。

    请随时回来。