This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:短期内可接受的过冲/下冲电平

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/973070/sn74ac14-acceptable-overshoot-undershoot-level-in-short-term

器件型号:SN74AC14

大家好、团队、

我听说 TI 的标准逻辑器件无法保证、但可以与逻辑常见问题解答中的大 VOS/VU 配合使用、例如 VCC+1V、持续10ns。

那么、您是否认为如果 OS/US 持续时间为5ns、那么2V/US 是可以接受的?   

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki、

    您使用的系统中的 Vcc 是什么? 对于 OS/US、2V 似乎有点高。 关于过冲/下冲、请参阅数据表中的以下第一个注释。 只要您观察到最大钳位电流额定值(+/-20mA)、就可以超过这些值


    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    几天没有听到过您的声音。 我将继续并结束这个话题、但如果您需要其他东西、请随时联系我们。

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami-San、您好!

    我没有收到客户的回复。

    好的、让我们关闭这个线程。

    非常感谢。

    此致、

    Itoh