This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC04A:Vcc 上的输入钳位电流

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/974702/sn74lvc04a-input-clamp-current-at-vcc

器件型号:SN74LVC04A

大家好、团队、

 

对于 Vcc、绝对最大电流将为输入钳位电流50mA。 这种理解是否正确?

VCC 将在启动时立即输入12V 电压。

在上述情况下、输入电压将超过绝对最大值、但客户想知道它是否可以由外部电阻控制以限制电流。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michiaki、

    输入钳位电流仅适用于输入、而不适用于电源引脚。 向 Vcc 引脚施加12V 电压可能会导致损坏。