This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206AEVM:TXS0206evm Gerber 文件

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/974456/txs0206aevm-txs0206evm-gerber-files

器件型号:TXS0206AEVM
主题中讨论的其他器件:TXS0206

您好:

我正在使用 TXS0206制作器件。 是否可以访问 TXS0206EVM 的光绘文件? 我想了解使用了什么类型的通孔以及 PCB 层来简化我的制造。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    遗憾的是、我没有确切的光绘文件可供共享。 但是、EVM 的布局没有什么特别之处。 它是一个标准双层板、厚度为0.062英寸(FR4电介质为~0.059英寸)。 通孔可能为20mil、孔为10mil。 对于任何 PCB 制造商来说都应该是相当标准且简单的东西。 只需确保使用适当的高速路由技术、因为数字信号具有高频分量。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。 我尤其对 BGA 的焊盘过孔感到好奇。 我同意其他通路可能是正常通路。 我想了解数据表中提到的通孔过孔还推荐了哪些过孔、因为这些直径非常小的过孔有时会以某些宽高比在所有电路板中出现问题。

    谢谢!