This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于按钮的闭锁电路芯片

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/973730/latching-cicuit-chip-for-push-buttons

主题中讨论的其他器件:TPS3420

早上好、

 

我正在寻找一个集成锁存电路的 SMD 芯片、用于开关(例如按钮、最大电流500mA)。

 

连接到按钮时、锁存电路应:

 

-从关闭状态开始、当按下按钮时、允许电路关闭(进入打开状态)

-从打开状态开始、当按下按钮3-4秒时、让电路打开(进入关闭状态)

 

您能给我一些合适的芯片吗?

 

提前感谢、

 

此致、

 

Gianluca Milani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianluca、

    将按钮(瞬时开关)变为切换开关非常简单。 这里有一个有关该主题的视频:  

    将瞬时开关转换为切换开关

    构建"智能按钮"的方法有很多种、就像您描述的那样、但我们没有专门的逻辑器件来执行它的每个部分。 您需要设计一个包含多个组件的电路来创建它。

    最简单的方法(在我看来)是在上面视频所示的电路中增加一个 RC 延迟、这需要在按钮将导致锁存器切换之前按住按钮一段时间。 使该延迟与导通和关断的不同更复杂一点、需要一些反馈电路或添加逻辑。

    使用单个器件实现它的最简单方法是使用低成本微控制器-您只需使用所需的设置对其进行编程即可、其任务是观察按钮并正确处理按钮按压操作。

    无论采用哪种方法、要在输出端处理500mA 电流、您都需要某种类型的驱动器、因为逻辑或 MCU 通常不会处理这么大的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gianluca、

    您可以使用连接了视频紧急按钮的配置 D 触发器和切换开关来实现此目的、然后添加2:1多路复用器和触发器输出以触发按钮是否需要斜升 最高可注册为高电平、用于保持按钮以关闭或仅按以打开的情况。  
    我在下面展示了一个电路、以帮助您更好地了解这一点。 选择正确的 R 和 C 值可能有点棘手、因为按钮保持所需的斜坡时间太长(3-4秒)。  




    您可以考虑的另一个选择可能是使用 TPS3420按钮进行一些配置、这些按钮具有可配置的延迟。 这些 IC 上有两个按钮输入、但可以通过这种方法获得所需的功能。

    谢谢、
    Rami Mooti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!

    此致

    Gianluca