This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:加电和信号速度限制

Guru**** 2784585 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/973481/sn74lvc8t245-power-on-and-signal-speed-restrictions

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245

大家好、团队、

我收到了客户关于电平转换器 SN74LVC8T245的问题。 您能告诉我我们的器件是否有以下任何限制吗?

[使用条款]
A 侧:1.8V、B 侧:3.3V。 速度约为115200bps。

[顾虑]
1. A 侧和 B 侧的上电顺序。 (例如、如果未观察到 A 或 B、则会关闭)
2.输入信号速度限制。 (例如不超过2.5ns)
3.不要上拉/下拉进入缓冲区的信号。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    我认为 SN74LXC8T245更适合您的参数。 由于它具有强大的电源定序功能、因此不需要电源定序、而对于施密特触发器输入、不需要输入信号速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubbard、

    感谢您推荐更合适的器件。 我已经向客户介绍过它。

    但他们还想知道 SN74LXC8T245的"外部上拉/下拉电阻器是否存在任何限制"。 他们似乎希望尽可能使用它、因为这是我已经采用的器件。

    此致、
    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    对下拉电阻没有 kΩ kΩ、但上拉电阻不应大于15 μ A、以避免与 I/O 上的100 μ A 内部下拉电阻器发生竞争 控制输入已经有内部下拉电阻、因此无需外部下拉电阻。