This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:SN74LVCH16T245DGGRG4信号电平问题

Guru**** 2510545 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/974051/sn74lvch16t245-sn74lvch16t245dggrg4-signal-level-question

器件型号:SN74LVCH16T245

尊敬的团队:

我目前有一个使用 SN74LVCH16T245的案例。


由于存在 EMI 问题、如果我想在信号中添加 RC 组件来抑制 EMI、应使用哪种 RC 值、以便不会影响 SN74LVCH16T245DGGRG4信号的判断?

谢谢你。

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    我想你已经跳到了这里一个漫长的话题的结尾--你能给我们一些关于你想要做什么的细节吗?  您添加了什么类型的滤波器、电路中的什么位置? 您有原理图吗?

    如果您有证据表明存在 EMI 问题、您是否也能证明这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声的频率和所需信号的频率是多少?

    Δv 设计一个低通滤波器来阻止前者并允许后者通过、但请注意、您不得超过 Δt μ V/μ s 限制。