This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC08:SN74HC08DR 和 SN74AVCT08DR 之间的差异

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/974012/sn74hc08-difference-between-sn74hc08dr-and-sn74avct08dr

器件型号:SN74HC08

大家好、

  SN74HC08DR 和 SN74ACT08DR 之间的主要区别是什么? 它们能否相互替代?

 谢谢。

BR、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我认为第二个器件型号中有一个拼写错误--我们没有'ATTC'逻辑系列。 假设您是"行动"。

    您可以在以下简短视频 中看到逻辑器件型号的详细信息:https://training.ti.com/anatomy-logic-part-number 

    这两个器件都是"08"功能(四路2输入与门)、都采用"D"封装(SOIC)。

    您列出的两个器件型号之间的主要区别是系列-可能是 HC 与 ACT。  我们提供 了一份逻辑指南 、其中详细介绍了每个系列的特性。

    "T"表示"TTL 兼容型 CMOS 输入"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您实际上是指 SN74ACT08DR:主要区别在于后者具有 TTL 兼容输入、更高的驱动强度和更高的速度。 (请参阅 www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?parts=SN74HC08,SN74ACT08。) 换言之,输入和输出都不能100%兼容,具体取决于具体情况。

    您要尝试解决的实际问题是什么? 这两种模式都可能有更好的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

     抱歉,ACT 正是我的意思。 我已经编辑了问题。

     非常感谢。