This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可调延迟时间新功能的缓冲器

Guru**** 2895470 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4536B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/973858/buffer-with-adjustable-delay-time-new

主题中讨论的其他器件:CD4536B

各位专家、您好!

根据 E2E 论坛回复的以下链接、我们可以通过 RC 电路实现。 但是、在与客户进行检查后、RC 电路将根据不同的温度具有容差。 我是否可以知道我们是否有更好的解决方案? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或门和74xx123都使用 RC 电路进行计时。 为了获得更高的精度、您需要一个基于晶体振荡器和一些器件(如 CD4536B)的更复杂电路。

    客户尝试解决的实际问题是什么? 要求的精度是多少?