This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:ICC 值与输入频率间的关系

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/972980/sn74lvc541a-value-of-icc-vs-input-frequency

器件型号:SN74LVC541A

您好的支持团队。

我收到了我的客户在数据表中关于图5 ICC 与 P12频率间的关系的一些询问。

1.  它是 MHz 作为水平轴上的频率单位吗?

1. 1通道的 ICC 值还是图5中所有通道的总和?

3. 您能告诉我您测量的电路或/和条件吗?

  条件为温度/负载/...

我的客户希望在以下三个条件下估算 ICC。

情况1:使用所有通道为5MHz。

案例2:使用4个通道为5MHz,其它4个通道为10MHz  

案例3: 使用 4个通道为10MHz, 其它4个通道为直流输入。  

感谢您提供一些信息。

如果您有任何疑问、请告诉我。

感谢您的合作。

此致、
千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功耗由 CPD 指定;请参阅 [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ladisc-San

    感谢您的回复。

    但是,你的答案不是我想知道的。
    我想知道图中的测量条件。 5.
    RL 和 CL 的值是什么?
    您测量了多少个通道?

    在我的计算结果中、在以下条件下、ICC 的值与 FIG5不匹配。

    VCC = 3.3V
    NSW = 4通道
    CL = 30pF
    RL = 20k Ω(根据数据表计算得出)
    CPD = 33pF (来自数据表)
    FI = fo = 10MHz
    D = 0.5
    VOH = 2.4V (来自数据表)
    Ptotal = 0.027692W
    ICC = 8.4mA

    在 FIG5图中、10MHz 时 ICC 约为55mA。
    我的计算结果与图中的值之间存在很大差异。
    我认为这是因为 RL 和 CL 不同、但我不知道导致它的原因。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    我已验证您的计算是否正确。

    我没有关于如何创建该图的数据、但它看起来像是是计算而不是测量的(线条完全笔直)、因此计算中可能只有误差。 我想、进行计算的工程师使用的是50pF 和500欧姆的数据表测量规格。

    我将此数据表添加到勘误表中进行修复。 修复方法是删除此图形。