This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:以下器件是否有 AEC-Q 版本?

Guru**** 2510235 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/973587/sn74ahc1g14-is-there-aec-q-version-of-below-device

器件型号:SN74AHC1G14
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G14-Q1

大家好、

以下器件是否有 AEC-Q 版本?

SN74AHC1G14DBVR

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiffany、

    SN74LVC1G14-Q1是 SN74AHC1G14DBVR 的 P2P 汽车替代产品。 这不会是一个下降、因为 Q1不会采用 SOT-23 (DBV)封装、但它确实采用略小的 SC70 (DCK)封装(2.9x1.6mm^2与2x1.25mm^2)。  

    谢谢、
    Rami