This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:触发上升沿或下降沿后、使 LED 灯保持亮起100ms

Guru**** 2526070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/973107/sn74lvc1g123-make-led-light-stay-on-for-a-100ms-after-trigger-rising-or-falling-edge

器件型号:SN74LVC1G123

尊敬的*:

 我们想让 LED 淡入淡出、SN74LVC1G123是一个不错的选择吗?

optoelectronics.liteon.com/.../LTST-C191TBKT.PDF

我们能否直接从 SN74LVC1G123的输出驱动 LED? 还是需要 MOSFET?

是否可以使用10k 和10uF 持续100ms?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输出可轻松驱动20mA。

    数据表的图4和图5显示了如何实现100ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    您能否查看下面的原理图并告知:

    1) 1)连接表1中 CLR 或 B 基极的输入是否更好。 在 DS 中?

    2) 2)我们是否需要在固定电平的输入上拉或下拉?

    3) 3)当此输入用于触发时、是否需要 Q 输出和 CLR 或 B 输入上的下拉电阻?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    1.建议用 B 作为输入。

    2、不需要上拉/下拉。

    3. Q 不需要下拉。 如果输入在任何点都应悬空、则应使用下拉电阻器。