This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:输入电压阈值

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/973433/sn74act244-input-voltage-threshold

器件型号:SN74ACT244

在 d/s 中、它表示 VIH 输入电压为2V。 它看起来是典型值。 您能否提供最大值 是否有价值?  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有具有 TTL 兼容输入的器件、保证2V 为最大 VIH。 它在数据表中称为"最小值"、因为它在"建议运行条件"表中、即电路必须提供至少2V 的电压才能获得高输入信号。