This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:VCCA 侧无电压输出

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/973222/sn74axc4t774-no-voltage-output-on-vcca-side

器件型号:SN74AXC4T774

您好!

我将两个 SN74AXC4T774RSVR 用于两种不同的应用。 其中一个用于 SPI 接口、另一个用于 GPIO 应用。

对于 SN74AXC4T774RSVR、VCCA 连接到1.8V、VCCB 连接到3.3V。

对于 GPIO 应用、我能够在 A1-A4引脚上读取1.8V 电压。  但是、对于 SPI 应用、我无法在 A1-A4引脚上读取1.8V 电压。   

 对于 SN74AXC4T774RSVR、我已经使用相同的 VCCA 电压或使用0 Ω 电阻器的 GND 相应地设置 DIR。

SPI 应用的转换器无法正常工作、是否有原因导致在任何 A1-A4引脚上根本无法读取1.8V 电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的描述、两个电路之间没有差异。 但必须存在。

    显示了原理图。 检查焊接错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面显示的是 SPI 的原理图。 它与 GPIO 几乎相同。 唯一的区别是其中一个引脚的 DIR 不同。

    DMM 位于引脚 A1。 无电压。

    DMM 被放置在引脚 B1上、3.3V

    至于焊接、我还检查了同一条布线上的多个区域、并且所有引脚上都有导通性。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    您的图像没有通过。 这里有一个有关如何发布图像的常见问题解答:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要检查不应存在任何导通性的情况。

    当您互相交换这两个芯片时会发生什么情况?