This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC08:由于布局错误、引脚3被切断

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/971680/sn74ac08-cut-pin-3-due-to-layout-error

器件型号:SN74AC08

大家好、

客户已对电路板进行布局、并发现 SN74AC08-PW 的引脚3连接错误。 他希望切断器件的引脚3 (输出)。 他想确认、如果他切断销钉、或者仅仅提起销钉、是否会有任何问题、这是一个更好的选择? 我询问客户他将如何切断引脚、但仍在等待他的回复。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这方面的 JEDEC 标准。

    如果腿部抬得足够远、则不会有接触到垫子的危险。 (在这种情况下、腿部是否折断无关紧要。)

    当您切断腿部时、您必须确保两个部位无法接触。 这可能需要弯曲或去除一些金属。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。

    此致、

    Danilo