This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G14:关于环境温度和结温。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G14, SN74AUP1G08, SN74AUP1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/972442/sn74aup1g14-regarding-ambient-and-junction-temperature

器件型号:SN74AUP1G14
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G08SN74AUP1G34

尊敬的支持团队:

逻辑器件 SN74AUP1G14、 SN74AUP1G34和 SN74AUP1G08数据表规定 了-40至85°C 的自然通风工作温度范围(TA) 、而允许的 Tjmax 为150°C 如果我们有环境空气温度> 95°C 但 IC 结温仍然为高、Tj <= 130°C 的情况、这是否正常? 这些逻辑器件的行为是否或具有与本例中指定的相同的逻辑特性?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    这些器件的额定工作温度仅为85°C、超出此温度范围的任何操作都无法保证。  TJ (max)   能覆盖任何其他数据表最大值、但作为 附加限制包含在内。 例如、器 件可能能够输出200mA 的电流并保持低于 TJ (max)、但该器件可能还具有必须观察到的最大额定电流或可能损坏的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    感谢您的回复、此说明是否适用于所有 TI 器件? 或仅限于提出的查询中列出的设备。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    这适用于相关器件以及我们的其他逻辑和电压转换产品系列。 我不能说所有 TI 器件、但我希望对于其他产品、例如对热性能较为常见的电源器件、这种情况会有所不同。