This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS244-Q1:内部下拉电阻器

Guru**** 2383300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/972765/sn74hcs244-q1-internal-pull-down-resistor

器件型号:SN74HCS244-Q1

您好!  

我想为我的数字 I/O 应用使用同相开漏缓冲器。 如果可能、请向我推荐一些具有集成下拉电阻器的器件型号。 I/O 为3.3V。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有集成下拉电阻器的开漏缓冲器。

    有多少信道? 您是否需要-Q1器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通道编号和-Q1无关紧要。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用搜索功能查找 3.3V 开漏缓冲器。