This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC27:SN74HC27的 ESD 数据

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/972027/sn74hc27-esd-data-for-sn74hc27

器件型号:SN74HC27

您好!

我希望您确认 SN74HC27的 ESD 数据。

  由于数据表中没有 ESD 说明,您是否可以确认以下规格?

* HBM

* CDM

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    您能告诉我您使用的封装吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    部件号为 sn74hc27nsr。

    封装为"SO"。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    以下是额定值:

    HBM - 2kV

    CDM - 1kV