This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:VIN 断电时输出泄漏

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/972167/sn74lvc2g07-output-leakage-when-vin-is-powered-down

器件型号:SN74LVC2G07

当输入电压为低电平(0V)时、如果 SN74LVC2G07的输出连接到高电平(例如3.3V 通过1k 上拉电阻)、输出中会出现什么类型的泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vin 为低电平时、输出将主动驱动为低电平。 在这种情况下、泄漏无关紧要、因为实际输出电流要大得多。

    如果您实际上是指 VCC = 0V:这被指定为 Ioff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-我指的是 Vcc = 0V  

    谢谢!