This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与非门和门建议请求

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G00, SN74LVC2G08, SN74AHC08, SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/971878/nand-gate-and-gate-recommendation-request

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G00SN74LVC2G08SN74AHC08SN74LVC1G97

您好、TI 专家。

为了防止脉冲栅极信号同时在客户中出现高电平、我们需要按如下方式配置逻辑。

我有一个与此相关的门器件查询。

------------------------

-与非门(2通道):?
与门(4通道):?
- Vcc:3.3~5V
传播延迟:10ns 或更短

------------------------

请推荐合适的与非门与与与门。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NAND:SN74LVC2G00
    和:SN74AHC08 (3.3V 时的 AHC 传播延迟微不足道。 ×这一点很重要、请使用2 μ H SN74LVC2G08。)

    这个逻辑功能(和一个反相输入)只能用 SN74LVC1G97来实现、但是需要四个单栅极芯片。