This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:SN74ACT244能否支持10MHz 信号输入?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/971517/sn74act244-could-sn74act244-support-10mhz-signal-input

器件型号:SN74ACT244

大家好、

SN74ACT244能否支持5V 或3.3V、10MHz 信号输入? 它 Δv Δt μ V/μ s? 谢谢

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ΔT μ Δv 是对边线斜率的限制。 这与边线之间的距离无关。

    换言之:CMOS 输入需要快速边沿、但对信号频率没有下限。

    ACT 支持 DC 到125Mbps 之间的任何数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。 如果有5V 输入、则最短的边沿上升时间为8ns/V * 5V = 40ns、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δt μ Δv 限制禁止慢速边沿。 它不禁止快速边沿、因此与器件的频率限制无关。